Ihre Services im Dashboard..
Registriert nutzen Sie das komplette Angebot.

Besondere Sicherheitshinweise

Der Spannungswarner DEHNsense EFD darf nur von einer Elektrofachkraft oder einer elektrotechnisch unterwiesenen Person im Sinne von DIN VDE 0105-100: ...; EN 50110-1: ... benutzt werden - sonst besteht Lebensgefahr!


Der DEHNsense EFD ersetzt nicht das Einhalten der 5 Sicherheitsregeln nach DIN VDE 0105-100: ...; EN 50110-1: ... (Betrieb von elektrischen Anlagen).


Der Spannungswarner DEHNsense EFD wird als zusätzliche Schutzmaßnahme angesehen und ersetzt nicht das Feststellen der Spannungsfreiheit an der Arbeitsstelle (3. Regel).


Vor dem Einsatz ist der Spannungswarner DEHNsense EFD auf ordnungsgemäßen Zustand zu kontrollieren. Sollte eine Beschädigung oder ein sonstiger Mangel festgestellt werden, darf der Span-nungswarner nicht eingesetzt werden. (-> Verweis Selbsttest)


Der Einsatz ist grundsätzlich nur im Rahmen der in dieser Gebrauchsanleitung genannten Vorgaben und Bedingungen zulässig.


Eingriffe und Veränderungen an dem Spannungswarner DEHNsense EFD oder das Hinzufügen fabrikat- oder typfremder Komponenten gefährden die Arbeitssicherheit und sind unzulässig.


Der Spannungswarner DEHNsense EFD darf nur eingesetzt werden, wenn die Sicherheitsvorkehrungen gegen Brand- und Explosionsgefahren berücksichtigt wurden [siehe B.4 und B.5 in DIN VDE 0105-100: ... (EN 50110-1: ...)].


Wird nur einer der angeführten Sicherheitshinweise nicht berücksichtigt oder missachtet, besteht Gefahr für Leib und Leben des Anwenders.  Außerdem ist die Anlagenverfügbarkeit gefährdet.

Allgemeine Anwendungsbestimmungen

Bei der Benutzung sind nachfolgende Punkte unbedingt zu beachten - sonst besteht Lebensgefahr!
Bei der Anwendung des Spannungswarner DEHNsense EFD... ... ist die entsprechende PSA (persönliche Schutzausrüstung) bestehend aus z. B.: 

  • Helm mit Gesichtsschutz
  • Störlichtbogengeprüfte Schutzkleidung
  • Schutzhandschuhe 

...

zu tragen.

Der Spannungswarner DEHNsense EFD muss immer über der Arbeitsschutzkleidung und Schutzhandschuhen (PSA) getragen werden.


Die (elektrische) Funktion des Spannungswarner DEHNsense EFD ist von seiner Lage abhängig. Zwischen dem Spannungswarner DEHNsense EFD und der elektrischen Anlage / Gefahrenquelle dürfen sich keine (abschirmenden) Gegenstände befinden. Auch der Körper (oder Körperteile wie z.B. der Handrücken) des Anwenders haben eine abschirmende Wirkung.


Hinweis: Elektrostatische Aufladungen z.B. Hervorgerufen durch Reibung mit z.B. Kleidung, Kunststoffen, usw. sind in der Regel für den Anwender ungefährlich und können trotzdem den EFD kurzzeitig zum Ansprechen bringen.


Achtung: Der EFD darf nicht an anderen Gegenständen wie z.B. Isolierstangen befestigt werden, da eine richtige Funktion nicht sichergestellt werden kann.


Unter keinen Umständen darf der EFD an unter Spannung stehende Teilen in Kontakt kommen oder in die Gefahrenzone eintauchen – sonst besteht Lebensgefahr !


Spannungswarner DEHNsense EFD dürfen nur in elektrischen Anlagen benutzt werden, für deren Nennspannung und Nennfrequenz sie gekennzeichnet sind.


Die Spannungswarnerserie DEHNsense EFD beinhaltet sowohl Geräte mit nur einer Nennspannung als auch Geräte mit umschaltbaren Nennspannungsbereichen. 


Achtung: Bei den Geräten mit umschaltbaren Nennspannungen bzw. – bereichen ist jederzeit darauf zu achten, dass über die DEHNwork App die richtige Nennspannung - passend zur Betriebsspannung der Anlage - eingestellt ist. Ansonsten besteht Lebensgefahr!


Achtung: Der Spannungswarner DEHNsense EFD ist nicht geeignet für den Einsatz in Gleichstromanlagen. Die Spannungswarner sind nur in der Lage, die elektrischen Felder von Wechselspannungen zu detektieren.
Der EFD kann in Innenraumanlagen, im Freien und auch bei Niederschlägen (Schutzart IP65) verwendet werden.


Im Betrieb und bei Lagerung der Geräte müssen die vorgegebenen Grenzwerte -20°C bis +55°C (Temperatur) und 20 bis 96% (Feuchte) eingehalten werden.


Sollten Updates für die DEHNwork App oder DEHNsense EFD zur Verfügung gestellt werden, sollten dies aus Sicherheitsgründen schnellstmöglich installiert werden. Infos zu Updates werden in der DEHNwork App zur Verfügung gestellt.


Diese Gebrauchsanleitung ist beim DEHNsense EFD im Transportbehälter aufzubewahren!

nach oben