Konzept zur Ertüchtigung der Stabgitter­zäune an der Altmann­brücke

Ein gutes Blitzschutzsystem muss vor allem eines können: Menschen und Gebäude zuverlässig vor den Auswirkungen von Blitzentladungen schützen, indem der Blitzstrom sicher am zu schützenden Objekt vorbei in das Erdreich geführt wird.

Das hat sich die Hans Thormählen GmbH & Co. KG groß auf die Fahnen geschrieben.

Fenced railway area with a yellow high-voltage warning sign under a clear blue sky.

DEHN Applikation

Bahnerdung in der Altmannbrücke Münzstraße, Hamburg.

Kunde

Hans Thormählen GmbH & Co. KG

Branche

Bahntechnik

Produkte

Prellleiter, Bahnerdungsleiter, Pressverbinder, Glockenkabelschuhe.

Die Herausforderung

Gemeinsam mit der Projektleitung der S-Bahn Hamburg GmbH wurde das Thema Erneuerung der Stabgitterzäune um die Bahnanlagen der Altmannbrücke in Hamburg aufgegriffen. In diesem Zug wurde auch die Bahnerdung erneuert.

Die Stabgitterzäune befinden sich im Bereich der Oberleitung und sind nicht kurzschlussstromtragfähig. Objekte im Rissbereich der Oberleitung, die keine ausreichende Kurzschlussstromtragfähigkeit aufweisen, gefährden Personen und Anlagen. Es gilt, sie durch ausreichend dimensionierte Leiter zu ertüchtigen, um für Personenberührschutz zu sorgen.

DEHN schützt die Bahninfrastruktur

Die Lösung

Bei einem Vor-Ort-Termin aller Projektbeteiligten – der Hans Thormählen GmbH & Co. KG, dem technischen Vertrieb der Abteilung Bahntechnik der DEHN SE und der Projektleitung der S-Bahn Hamburg GmbH – wurde ein Konzept zur Ertüchtigung der Stabgitterzäune an der Altmannbrücke erstellt.

Die neuen Doppelstabgitterzäune wurden nach Vorgabe der Bahn Richtlinie Ril 997.02 über einen Prellleiter mit geeignetem Leitungsquerschnitt an die Bahnerde angeschlossen. Dieser Prellleiter wurde mithilfe von Leitungshaltern an den Stabgitterzäunen befestigt und kann beliebig weit verlegt werden. Eine Verlängerung ist durch Pressverbinder möglich. Prellleiter werden an Zäunen oder Begrenzungen installiert und lösen bei gerissener Oberleitung einen definierten Kurzschluss aus.

Download Referenz

Weitere Referenzen

Noch Fragen?

Kontaktanfrage

Informationen zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

CAPTCHA
Diese Frage stellt sicher, dass das Formular nicht durch Bots automatisch verwendet werden kann - vielen Dank für Ihr Verständnis!
Wir sind für Sie da!
Für Privatinteressierte: Wenden Sie sich bitte an ihren Elektrofachbetrieb.