Die 5 Sicherheitsregeln der Elektrotechnik

Tätigkeiten in und an elektrischen Anlagen können lebensgefährlich sein. Deshalb gibt es die fünf Sicherheitsregeln, die jede Elektrofachkraft kennen und einhalten sollte. Ob beim Prüfen elektrischer Anlagen oder Ausführen von Installations- und Wartungsarbeiten: Die fünf Sicherheitsregeln legen eine klare Vorgehensweise zum Arbeiten an freigeschalteten oder in der Nähe von unter Spannung stehenden Bereichen fest. Ihre Einhaltung schützt Menschenleben.

DEHN

Hier kommen die 5 Sicherheitsregeln zum Einsatz

Die fünf Sicherheitsregeln rund um den Umgang mit elektrischer Energie finden ihre Anwendung über verschiedene Branchen hinweg, sei es im Bereich der Verteilnetzbetreiber, Industrie, Energieversorger, Photovoltaik, Bahn, E-Mobilität und mehr. Kurzum: Überall dort, wo Energie erzeugt, verbraucht oder verteilt wird, treffen Sie auch auf die lebensrettenden Maßnahmen. 

Welche Anlagenbereiche genau unter die Einhaltungspflicht fallen und welche sonstigen Schutzmaßnahmen zu ergreifen sind, wird im Zuge der Gefährdungsbeurteilung nach §5 ArbSchG ermittelt.  

Ermöglichen Sie Ihren Mitarbeitenden die korrekte Anwendung der fünf Sicherheitsregeln und sorgen Sie für ihren zuverlässigen Schutz. Wir unterstützen Sie dabei, mit unseren Produkten, unseren Services und unserem Fachwissen.

So lauten die 5 Sicherheitsregeln

DEHN
1. Freischalten

Als Freischalten bezeichnet man das allpolige Trennen einer elektrischen Anlage von spannungsführenden Teilen.

DEHN
2. Gegen Wiedereinschalten sichern

Verhindern Sie das versehentliche Einschalten der Anlage. Ein Wiedereinschalten muss zuverlässig vermieden werden. Im Niederspannungsnetz geschieht das vorzugsweise durch Sperren des Betätigungsmechanismus – oder Sie ersetzen die herausgedrehten Sicherungen durch abschließbare Sperrelemente.

DEHN
3. Spannungsfreiheit feststellen

Das Feststellen der Spannungsfreiheit erfolgt mit einem Spannungsprüfer. Stellen Sie vorab sicher, dass der ausgewählte Spannungsprüfer für die zu erwartende Betriebsspannung, Frequenz und Umgebungsbedingungen geeignet ist, und kontrollieren Sie den Spannungsprüfer auf seine Funktion. Zudem ist bei Spannungsprüfern für Hochspannung darauf zu achten, dass diese wiederkehrend geprüft wurden. Bei der Verwendung eines Kontaktspannungsprüfers sind blanke Teile zu kontaktieren, um einen zuverlässigen elektrischen Kontakt herzustellen und die Spannungsfreiheit einwandfrei nachzuweisen.

DEHN
4. Erden und Kurzschließen

Wichtig: Erst erden, dann kurzschließen! 
Ist die Anlage spannungsfrei, verbinden Sie die Erdungs- und Kurzschließvorrichtungen (EuK) zuerst mit der Erdungsanlage und schließen sie dann an die zu erdenden Teile an. Der Rückbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge. Die Erdungs- und Kurzschließvorrichtungen müssen nach Möglichkeit von der Arbeitsstelle aus sichtbar sein. Andernfalls sind sie so nahe an der Arbeitsstelle wie möglich anzubringen.

DEHN
5. Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken

Benachbarte Teile im Sinne der 5 Sicherheitsregeln sind Teile, die sich innerhalb der Annäherungszone befinden. 

Gibt es Anlagenteile in der Nähe der Arbeitsstelle, die nicht freigeschaltet werden können, müssen Sie vor Arbeitsbeginn zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen treffen. In diesem Fall verwenden Sie z. B. isolierende Schutzplatten oder isolierende Tücher zum Schutz gegen ein zufälliges Berühren der spannungsführenden Teile.

Mit Sicherheit normgerecht

Unsere Lösungen und Produkte sind normenkonform und erfüllen die Anforderungen der in Deutschland gültigen DIN VDE 0105-100.

Unsere Services

Wir bieten Ihnen ein vielfältiges Service-Portfolio entlang der Anforderungen, die sich aus den fünf Sicherheitsregeln ergeben. Hier erhalten Sie einen Überblick.

Downloads

Melden Sie sich zu unserem Newsletter UNDER POWER an

2x jährlich auf den neuesten Stand mit dem Newsletter UNDER POWER bringen. Alles rund um das sichere Arbeiten an elektrischen Anlagen.