Schutzkonzept für das Klinikum Ingolstadt

PEMA Ingenieurbüro entwickelte innovative Planungskonzepte für die elektrische Gebäudeausstattung und Fördertechnik des Klinikums Ingolstadt, während DEHN als Experte für Blitz- und Überspannungsschutz zuverlässige Schutzmaßnahmen bereitstellte. Durch die erfolgreiche Integration kann das Klinikum Ingolstadt seine technische Infrastruktur störungsfrei betreiben.

Facade of the hospital in Ingolstadt

DEHN Lösung

Schutzkonzept Blitz- und Überspannungsschutz

Planungsbüro

PEMA Ingenieurbüro GmbH & Co. KG

Gebäude

Klinikum Ingolstadt

Ort

Ingolstadt

Maßnahme

Vorwegmaßnahme mit Netzersatzanlage & Hauptverteilung Nord; Generalsanierung: Bauabschnitt I in den Bereichen OP, Entbindung, Neonatologie, klinischer Arztdienst (E06), Sterilisation und Bereitschaftsdienst.

Gesamtbausumme

ca. 105 Millionen Euro

Die Herausforderung

Das Klinikum Ingolstadt ist eines der größten kommunalen Krankenhäuser in Bayern und zählt zu den Vorreitern der Digitalisierung im Gesundheitswesen. Daher war es von großer Bedeutung bei der Sanierung und Anpassung der Stromversorgung und der Infrastruktur, besondere Schutzmaßnahmen in Bezug auf Blitzschutz, Überspannungsschutz, Arbeitsschutz und Erdung zu berücksichtigen.

Die fortschreitende Digitalisierung und die Verwendung vernetzter Komponenten erfordern spezielle Schutzvorkehrungen, um Beeinträchtigungen der lebenswichtigen Technik, Versorgungs- und Kommunikationsstrukturen, aufgrund von Blitz- und Überspannungseinwirkungen zu verhindern.

Im Zuge der Generalsanierung des Klinikums Ingolstadt wurden im ersten Bauabschnitt verschiedene Bereiche wie der OP-Bereich, die Neonatologie, die Entbindungsstation, der klinische Arztdienst, der Bereitschaftsdienst, die Zentral-Sterilisation, die Logistik sowie die zentrale Hauptenergieversorgung (NEA, MS, NSHV) erneuert und in die technische Infrastruktur des Klinikums integriert.

Das Ingenieurbüro PEMA war für die Planung der elektrischen Gebäudeausstattung, der Fördertechnik mit fahrerlosem Transportsystem (FTS) sowie der Integration der schwachstromtechnischen Anlagen wie BMA- und BOS-Anlagen, SAA, Lichtruf und Netzwerktechnik verantwortlich, wobei besonderer Fokus auf den Schutzmaßnahmen gegen Blitz- und Überspannungseinwirkungen lag. Der erste Bauabschnitt ist mittlerweile abgeschlossen.

Die Lösung

Im Rahmen der Planungsarbeit von Ingenieurbüro PEMA für die Generalsanierung des Klinikums Ingolstadt, war es von zentraler Bedeutung, zuverlässige Schutzkonzepte gegen Blitz- und Überspannungsgefahren zu entwickeln. DEHN, als Experte für Blitzschutz und Überspannungsschutz, bot Lösungen und Produkte, die in die Planung integriert wurden, um den Herausforderungen erfolgreich zu begegnen. Die Leistungsbereiche von DEHN, die Bestandteil der Ausführung waren, umfassten sowohl den Überspannungsschutz als auch den äußeren Blitzschutz. DEHN bietet ein breites Portfolio an Lösungskonzepten, Produktbereichen und konkreten Produkten in diesen Bereichen an.

Im Hinblick auf den Überspannungsschutz konnte DEHN mit seinen innovativen Produkten und Lösungen sicherstellen, dass empfindliche elektronische Geräte und Infrastrukturen vor schädlichen Überspannungen geschützt werden. Durch den Einsatz von qualitativ hochwertigen Überspannungsschutzgeräten, wird eine zuverlässige und kontinuierliche Stromversorgung gewährleistet, was insbesondere in kritischen Bereichen wie Operationssälen, Intensivstationen und medizinischen Geräten von großer Bedeutung ist.

Auch im Bereich des äußeren Blitzschutzes bot DEHN maßgeschneiderte Lösungen, um das Klinikum Ingolstadt vor den Auswirkungen von direkten Blitzentladungen zu schützen. Durch den Einsatz von Blitzschutzsystemen (wie z.B. isolierte Fangeinrichtungen und Erdungsmaßnahmen) wird eine gezielte Ableitung der Blitzenergie sichergestellt, um Schäden an der Gebäudestruktur, der Elektrotechnik und den elektronischen Systemen zu verhindern. Die Lösungsansätze und Produkte von DEHN bieten folgende Vorteile:

  • Zuverlässiger Schutz: Die Produkte von DEHN gewährleisten einen zuverlässigen Schutz vor den Auswirkungen von Blitzentladungen und Überspannungen, um die Verfügbarkeit und Funktionalität der technischen Einrichtungen im Krankenhaus sicherzustellen.
  • Fachgerechte Planung: DEHN unterstützt mit seinem Fachwissen und Erfahrung bei der Planung maßgeschneiderter Lösungen, die den individuellen Anforderungen des Klinikums Ingolstadt gerecht werden.
  • Qualitätsprodukte: DEHN bietet qualitativ hochwertige Überspannungs- und Blitzschutzgeräte, die eine lange Lebensdauer und eine hohe Effizienz gewährleisten.
  • Compliance und Normen: DEHN stellt sicher, dass die Lösungen den geltenden Normen und Vorschriften entsprechen, um die Sicherheit und Konformität des Klinikums Ingolstadt zu gewährleisten.

Durch die Integration der Lösungskonzepte, Produktbereiche und Produkte von DEHN konnte Ingenieurbüro PEMA effektive Schutzmaßnahmen gegen Blitz- und Überspannungsgefahren in die Planung einbinden und somit sicherstellen, dass die technische Infrastruktur des Klinikums Ingolstadt geschützt ist und zuverlässig und störungsfrei arbeitet.

Logo of PEMA

Zuverlässiges Schutzkonzept in professioneller Zusammenarbeit

„DEHN bot innovative Lösungen und hochwertige Produkte, die uns dabei halfen, zuverlässige Schutzkonzepte für das Klinikum Ingolstadt zu entwickeln. Die professionelle Zusammenarbeit schätzten wir sehr und DEHN erwies sich als kompetenter Partner für Ingenieurbüro PEMA.“

Rainer Eichenseer
Senior-Projektleiter bei PEMA Ingenieurbüro GmbH & Co. KG

Weitere Referenzen

Noch Fragen?

Kontaktanfrage

Informationen zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

CAPTCHA
Diese Frage stellt sicher, dass das Formular nicht durch Bots automatisch verwendet werden kann - vielen Dank für Ihr Verständnis!
Wir sind für Sie da!
Für Privatinteressierte: Wenden Sie sich bitte an ihren Elektrofachbetrieb.