Schutz­maßnahmen gegen Störlichtbögen

mit Konzept

Ein Störlichtbogen ist ein seltenes Phänomen, aber eine ernstzunehmende Gefährdung. Er tritt als elektrische Gasentladung durch einen technischen Defekt, Fehlhandlungen, Verunreinigungen oder Fremdkörper in der Anlage auf. 

Planen Sie deshalb für einen optimalen Schutz Ihren Störlichtbogenschutz ganzheitlich. Mit den richtigen Maßnahmen sorgen Sie für die Sicherheit Ihrer Mitarbeitenden, optimieren den Brandschutz Ihrer elektrischen Anlage und stellen sicher, dass sie zuverlässig läuft.

Sicher im entscheidenden Moment.

DEHN
DEHN
DEHN

Gefährdung beurteilen, Risiko minimieren

Egal, ob Sie Ihr Schutzkonzept um weitere Maßnahmen erweitern, oder ein neues Konzept entwickeln möchten. Von den Rechtsgrundlagen bis hin zur Dokumentation – denken Sie für den bestmöglichen Schutz gegen Störlichtbögen ganzheitlich. 

Ihr Weg zum Rundum-Schutz: DEHN unterstützt Sie bei der Planung und Umsetzung Ihres individuellen Konzeptes. Sprechen Sie uns einfach an und wir erarbeiten gemeinsam die für Sie passende Schutzlösung.

Gut zu wissen: 

Der mit DEHNshort realisierte Störlichtbogenschutz liegt erheblich über den Anforderungen der Prüfkriterien 1-7 aus der DIN EN 61439-2, Bbl. 1 (IEC TR 61641 Ed. 3 von 2014).

DEHN

Am TOP-Prinzip orientieren

So funktioniert es: Grundsätzlich sollten Gefahren immer an ihrer Quelle beseitigt werden. Wenn das nicht möglich ist, müssen gemäß §4 Arbeitsschutzgesetz weitere Schutzmaßnahmen zur Prävention nach dem TOP-Prinzip ergriffen werden. Und zwar erst die technischen, wie zum Beispiel aktive Störlichtbogenschutzsysteme, oder passendes Werkzeug für das sichere Arbeiten an elektrischen Anlagen. Dann die organisatorischen, wie eine regelmäßige Gefährdungsbeurteilung, Arbeitsanweisungen oder Anlagendokumentation. Schließlich die persönlichen Schutzmaßnahmen wie spezielle Schutzkleidung, um vor dem verbleibenden Restrisiko eines Störlichtbogens zu schützen.

Noch Fragen?

Die klären wir gerne persönlich.

Kontaktieren Sie uns

Technische Schutzmaßnahmen

Organisatorische Schutzmaßnahmen

Wo treten Störlichtbögen auf?

Ein Störlichtbogen ist ein ungewollter elektrischer Lichtbogen oder eine Funkenentladung, die zwischen zwei elektrisch geladenen Leitern oder zwischen einem Leiter und einem leitfähigen Material auftritt. Störlichtbögen können in verschiedenen elektrischen Anlagen und Geräten auftreten, insbesondere in Schaltanlagen. Lichtbögen können hohe Temperaturen erzeugen, Brände verursachen und damit Menschenleben gefährden.

Störlichtbögen bedrohen aber nicht nur Ihr Team. Sie wirken sich auch negativ auf die Anlagenverfügbarkeit aus und gefährden die permanente elektrische Energieversorgung. Ein Fehler in der Schaltanlage kann hier schnell zu massiven Schäden, Stillständen und hohen Schadenssummen führen.

Wie entsteht ein Störlichtbogen?

Ein Störlichtbogen entsteht, wenn ein elektrischer Lichtbogen unkontrolliert und an einer Stelle auftritt, an der er nicht beabsichtigt ist. Im Detail können durch Unterbrechung oder Beschädigung von Leitungen, Verschmutzung oder Feuchtigkeit, schlechte Verbindungen oder lose Kabel und Kurzschlüsse entstehen, die in einen großen Störlichtbogen ausarten. 

Ein weiterer, nicht zu unterschätzender Auslöser ist menschliches Versagen – beispielsweise durch das Fallenlassen von Werkzeugen, Arbeiten unter Spannung an vermeintlich freigeschalteten Anlagen oder die Verwendung ungeeigneter Messgeräte.

Wie kann ich mein Team und mich schützen?

Personen, die an oder in der Nähe von unter Spannung stehenden Teilen elektrischer Anlagen arbeiten, sind grundsätzlich den Gefährdungen durch Störlichtbögen ausgesetzt. 

Eine entsprechend umfangreiche und detaillierte Gefährdungsbeurteilung ist immer der erste Schritt bei der Auslegung von Schutzkonzepten. Hier geht es auch um die Verhältnismäßigkeit und um zielführende Maßnahmen. Immer dann, wenn die persönliche Schutzausrüstung nicht mehr geeignet ist, kommen technische Maßnahmen zum Zug. 

Die Auswahl einer geeigneten persönlichen Schutzausrüstung mit Schutzkleidung, Kopf- und Gesichtsschutz sowie Handschutz gegen die thermischen Auswirkungen eines Störlichtbogens (PSAgS) ist ein elementarer Baustein beim Schutz Ihres Teams.

FAQs

Downloads

Melden Sie sich jetzt zum DEHNinfo an

Gerne halten wir Sie auf dem Laufenden mit Infos rund um die Themen Blitz- und Überspannungsschutz sowie Arbeitsschutz.

Exklusive Branchen-News und Trends
DEHN Produktneuheiten
Normenänderungen

Noch Fragen?

Kontaktanfrage

Informationen zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

CAPTCHA
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
Diese Frage stellt sicher, dass das Formular nicht durch Bots automatisch verwendet werden kann - vielen Dank für Ihr Verständnis!

Welche Themen ­interessieren Sie noch?

Gleich auswählen und weiterlesen.