Ihre Services im Dashboard..
Registriert nutzen Sie das komplette Angebot.

DEHN lädt Jugendliche zum Azubi-Infotag ein

Der Azubi-Infotag bei DEHN findet am 25. September statt

Wer sich für eine Ausbildung bei DEHN mit Start zum 1. September 2022 interessiert, ist herzlich zum Azubi-Infotag am Samstag, 25. September eingeladen. Dort erfahren Interessierte alles zur Ausbildung bei DEHN, erhalten Einblicke in alle Ausbildungsberufe und können sich direkt für einen Praktikumsplatz anmelden.

Nach dem Schulabschluss haben Jugendliche viele Möglichkeiten ihre Zukunft zu gestalten. Und weil die Wahl oft schwerfällt und durch die Pandemie viele Angebote zur Berufsorientierung nicht stattfinden konnten, sind alle Interessierten zum Azubi-Infotag am Samstag, 25. September von 8:00 bis 13:30 Uhr bei DEHN eingeladen. Dort können sie sich aus erster Hand über die Ausbildungsmöglichkeiten mit Start zum 1. September 2022 bei DEHN und der DEHN INSTATEC informieren. Einlass ist am Haupteingang von DEHN in der Hans-Dehn-Str. 1, Neumarkt.

Die Schüler erhalten Einblicke in die Produktion des Unternehmens, das sich auf Überspannungs-, Blitz- und Arbeitsschutz spezialisiert hat. Sie erleben hautnah, wie Robotik zum Einsatz kommt und können sich davon überzeugen, welch modernes Arbeitsumfeld DEHN für zukunftsorientierte Ausbildungsberufe bietet. In vielen kurzen Vortragsrunden erfahren die Besucher zu jedem Ausbildungsberuf bei DEHN alles Wichtige rund um Ablauf und Inhalte im Betrieb und in der Berufsschule. Weitere Informationsrunden bietet auch die Tochterfirma DEHN INSTATEC, die im Schwerpunkt Elektroniker für Energie und Gebäudetechnik ausbildet. Die Auszubildenden und Ausbilder beider Unternehmen beantworten zudem alle Fragen im Anschluss nach jedem Vortragsforum. 

DEHN plant im Schuljahr 2021/2022 auch wieder Schülerpraktika durchführen zu können. Wer eines absolvieren möchte, kann sich am Azubi-Infotag vor Ort anmelden.
Eine Anmeldung im Vorfeld ist nicht notwendig. Das Hygienekonzept für die Veranstaltung sieht vor, dass die „3G-Regel“ angewandt wird. Besucher müssen demnach vor Ort nachweisen, dass sie vollständig gegen Covid-19 geimpft, von dem Virus genesen oder negativ getestet sind.

Alle Informationen zum Azubi-Infotag finden Sie kurz vor der Veranstaltung unter https://www.dehn.de/de/ausbildung
 

Eva-Maria Kerschensteiner

Ihre Ansprechpartnerin

Eva-Maria Kerschensteiner ⎟ Corporate Communications

Telefon: +49 9181 906 2097

nach oben