Überspannungs­schutz für LED-Beleuchtung

Beim Neubau oder bei der Umrüstung von Straßenlaternen ist der Einsatz effizienter LED-Technik mittlerweile weit verbreitet. Im Vergleich zu den bisher eingesetzten Natriumdampf-Hochdruck- (NAV) oder Leuchtstofflampen (LL) stellen LED-Leuchtmittel eine ebenso strom- wie CO2-sparende Alternative dar. Neben der Energieeffizienz ist auch die deutlich geringere Wartungsintensität ein echter Pluspunkt. 

Wenn Sie die Planung oder Bestückung von Straßenbeleuchtung verantworten, stehen Sie aber auch vor Herausforderungen: Gemessen an konventioneller Leuchten-Technologie weisen LED eine niedrigere Störfestigkeit bei Überspannungen auf. Ein leistungsstarker Überspannungsschutz ist also unverzichtbar, sowohl um Ihr Investment zu schützen als auch die kostenintensive Wiederbeschaffung von Leuchtmitteln zu vermeiden. Erfahren Sie hier, wie wir mit durchdachten Überspannungsschutz-Konzepten zum zuverlässigen Betrieb von LED-Straßenbeleuchtung beitragen. 

LED lighting protected by DEHN

So sichern wir LED-Mastleuchten gegen Überspannungsschäden

Überspannungen durch direkte oder indirekte Blitzeinschläge führen in der Regel zu Teil- oder Komplettausfällen der LED-Module, einer Zerstörung der LED-Treiber, Helligkeitsverlusten oder zum Ausfall der gesamten Steuerelektronik. Und selbst wenn die LED-Leuchte nach einem Überspannungsereignis zunächst funktionsfähig bleibt, kann sich die Lebensdauer in der Folge signifikant verringern. 

Mit einem wirksamen Überspannungsschutz-Konzept vermeiden Sie unnötige Wartungseinsätze und stellen die Verfügbarkeit sicher.  

Im Verteilerkasten: Der anschlussfertige DEHNshield ist der erste Baustein eines ganzheitlichen Schutzkonzeptes. Der Kombi-Ableiter Typ 1 + 2 auf Funkenstreckenbasis ist mit potentialfreiem Fernmeldekontakt erhältlich – so lassen sich Störungen frühzeitig erkennen und entsprechende Maßnahmen ergreifen.  

Im Lichtmast: Hierfür haben wir verschiedene Möglichkeiten entwickelt, um den Lichtpunkt vor Überspannungen zu schützen. Der Kabelübergangskasten EK480 ist die Systemlösung bei einem neuen Lichtpunkt zur Installation im Mastinneren.  

Ideale Alternative zur Nachrüstung: der kompakte Typ 2 + 3 Überspannungsableiter DEHNcord L 3P, der besonders für beengte Einbausituationen im Kabelübergangskasten optimiert wurde. 

Produkt-Highlights

Downloads

Melden Sie sich jetzt zum DEHNinfo an

Gerne halten wir Sie auf dem Laufenden mit Infos rund um die Themen Blitz- und Überspannungsschutz sowie Arbeitsschutz.

Exklusive Branchen-News und Trends
DEHN Produktneuheiten
Normenänderungen

Noch Fragen?

Kontaktanfrage

Informationen zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

CAPTCHA
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
Diese Frage stellt sicher, dass das Formular nicht durch Bots automatisch verwendet werden kann - vielen Dank für Ihr Verständnis!
Wir sind für Sie da!
Für Privatinteressierte: Wenden Sie sich bitte an ihren Elektrofachbetrieb.