NUR über www.dehn-international.com einloggen!!!
NICHT aus der Länderseite. :o)
Einen Editor bitte im Webteam anfordern (BF, TIP) bei GRS anfordern.

NUR über www.dehn-international.com einloggen!!!
NICHT aus der Länderseite. :o)
Einen Editor bitte im Webteam anfordern (BF, TIP) bei GRS anfordern.
In einem Bereich, den nur der Editor sehen kann, müssen verschiedene Angaben gemacht werden:
Der Text im Marcom Claim kann bis zu 86 Zeichen enthalten. Die Formatierung ist fix - hier sind keine anderen Farben oder Schriftschnitte möglich. Bitte auch nicht manuell mit HTML Tags ändern.
MARCOM M
Das Modul in diesem Beispiel trägt die Bezeichnung MARCOM M. Bei diesem Modul läuft der Claim nur 1-zeilig.
Die Bildgröße beträgt 2880 x 1080 px - 16:6 - im Format JPG oder PNG.
MARCOM L
Diese Modul ist ausschließlich für HOME vorgesehen - hier ist mehrzeiliger Text möglich.
Die Bildgröße für dieses Modul beträgt 2880 x 1440 px - 2:1 - im Format JPG oder PNG.
Bilder im Content
Alle anderen Bilder werden, bis auf wenige Ausnahmen, in der Größe 1200 x 675 px - 16:9 - im Format JPG oder PNG angelegt.
Ausnahme 1: Image-Map - Breite 1280 px, Höhe variabel
Ausnahme 2: Verigelung - Breite 800 px, Höhe variabel
Ausnahme 3: Kontaktbox, Navigationsbox small - 400 x 400 px
Bildformate im Web: JPG für Fotos, PNG für Grafiken
(Ausnahme: ist im Foto ein sehr großer ROT-Anteil kann es auch als PNG hochgeladen werden, aber die Datei ist größer, also nur so vorgehen, wenn es nötig ist, damit das Bild nicht unscharf wirkt)
Stockfotos, Urheberrechte
Werden Fotos verwendet, die wir nicht inhouse erstellt haben, muss der Bildname auf unserer Seite hinterlegt werden.
Das gilt auch für kostenfreie Stockbilder, die z.B. bei Unsplash gezogen wurden.
Der Eintrag geschieht immer zwei mal:
DE: https://www.dehn-international.com/de/bildnachweis
EN: https://www.dehn-international.com/en/images-copyright-dehngroup
Die Fontgröße im Textbody variiert je nach Headline (H1, H2 ...). Die Zeichenanzahl sollte 550 nicht überschreiten.
Es stehen 4 Farben für den Hintergrund eines Chapters zur Verfügung:
Hellgrau, Weiß, Dunkelgrau, Rot
DEHN Standard:
Texte dürfen nicht direkt aus Word, einer E-Mail oder einem PDF eingefügt werden. Das hat mit unsichtbaren Steuerzeichen der Formatierungen zu tun.
Der Quelltext sieht dann häufig so aus:
<p><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span>In einem weiteren Impulsvortrag wird Rainer Ziehmer wird in eine</span></span></span><span><span><span>m</span></span></span><span><span><span> Impulsvortrag zum Arbeiten nach den 5 Sicherheitsregeln, </span></span></span><br /><span><span><span>im Rahmen des Themenforums 1</span>
Eigentlich soll der Quelltext hierfür so aussehen:
<p>Im Rahmen des Themenforums 1 referierte Rainer Ziehmer in einem weiteren Impulsvortrag zum Thema "Arbeiten nach den 5 Sicherheitsregeln".</p>
Ganz regelgerecht müsste man die Texte neu eintippen... aber um Zeit zu sparen, macht dieses Vorgehen Sinn:
Ein Text+Headline Modul wird generell in jedem Chapter benutzt, um die Überschrift in H1 zu generieren.
Ausnahme: die rote Kontaktbox - sie erscheint ohne H1 Überschrift am Ende der Seite als vorletzte Section. Auf sie folgt, wenn erforderlich, ein leeres Text+Headline Module mit einem Backlink
Der Textbody kann generell leer bleiben, wenn in diesem Chapter ein weiteres Modul (Text+Media, Produktslider, Multicolumn etc.) verwendet wird. Das Text+Headline Modul wird dann nur verwendet, um die H1 Überschrift zu erzeugen.
Werden neue Bilder oder Grafiken erstellt, sollten diese keine Schrift enthalten. Wenn Beschriftungen notwendig sind, erfolgen sie in der Legende - im Bild selbst werden dann Ziffern verwendet. Die Visuals können so in verschiedenen Sprachen verwendet werden, ohne dass sie erneut bearbeitet werden müssen.
Das Modul Produktslider nutzt den dunkelgrauen Hintergrund. Die Produkte werden über eine ID aus der Produktdatenbank eingebunden.
Es werden 3 Boxen angezeigt – über den Slider können mehr Produkte ergänzt werden.
Mehr als 9 sollten es jedoch nicht werden.
Der dunkelgraue Hintergrund wird auch für Image Maps verwendet >>> hier ein Beispiel.
Mit diesem Modul wird auf andere - interne - Inhalte verlinkt.
Das können Unterseiten im gleichen Thema sein
z.B. im Thema Windenergie zu einer Seite wie DEHNdetect
oder
passende Seiten aus anderen Themenkreisen
z.B. im Thema Windenergie zum Prüflabor oder zu den Seminaren
Dieses Visual läuft über die ganz Breite. Es kann ein Bild oder ein Video sein.
Optisch ist dieses Modul meist zu wuchtig - hier gibt es nur sehr wenig sinnvolle Einsatzmöglichkeiten. ! Vor allem, wenn man berücksichtigt, dass Grafiken und Fotos keine Schrift beinhalten dürfen.
Mit dem Modul "Multi Column".
Diese Inhalte können MIT oder OHNE Visual (Bild oder Video) erstellt werden.
Möglich sind 1 - 4 Spalten.
Dieser Text kann formatiert werden.

Text Text
Text Text
Diese Module sind angelegt auf "3 in einer Zeile".
Sie variieren NICHT in der Größe wie z.B. das Modul "Navigationsbox Small". D.h. auch wenn nur eines verwendet wird, bleibt die Drittelgröße erhalten.
Tabellen sollten nach Möglichkeit NICHT verwendet werden, da sie nicht responsive sind.
| Header Zeile 1 | Header Zeile 1 | Header Zeile 1 | Header Zeile 1 | Header Zeile 1 |
| Feld 1 Mit etwas Text. | Feld 2 Formatierung nur durch HTML Auszeichnung möglich. | Feld 3 | Feld 4 | Feld 5 |
| Feld 1 - Zeile 2 | Feld 2 | Feld 3 | Feld 4 | Feld 5 |

Text
Die Kontaktbox ist immer ROT. Sie steht am Ende der Seite und wird nur noch von einem leeren hellgrauen Textmodul gefolgt, das den Backlink zeigt.
Das Chapter hat keine Chapterheadline und kein Textmodul mit H1 Überschrift, sondern startet direkt mit dem Kontaktmodul.