Die Navigationsboxen verändern sich im Erscheinungsbild abhängig von der Anzahl.
Beispiel für 3 Themen:

Die Navigationsboxen verändern sich im Erscheinungsbild abhängig von der Anzahl.
Beispiel für 3 Themen:
Dies ist eine ergänzende Möglichkeit zur Anbindung weiterer Themen, wenn die regulären Navigationsboxen zu groß erscheinen oder nur sehr wenig Teasertext vorhanden ist.
Es können maximal 4 Themen verlinkt werden (in einer Zeile, am Desktop) - die Größe variiert mit der Anzahl. IDEAL ist hier eine Anzahl von 3 Modulen mit wenig Text und sinnfälligem Umbruch.
Der Text wird fett dargestellt, es sind nur 38 Zeichen verfügbar, ein Zeilenumbruch kann erzwungen werden. Das Bild wird vom Webserver geladen. Dort ist es 16:9 abgelegt, es wird hier jedoch square verwendet. D.h. bei der Erstellung von Portletbildern (16:9 - 1200 x 675 px) immer darauf achten, dass die Aussage in der Bildmitte steht.
In der Mobile-Darstellung wird die Box immer über die ganze Breite gezogen, d.h. die Menge der Portlets ist eigentlich egal - aus Gründen der Usability sollen aber auch hier 3 Themen nach Möglichkeit nicht überschritten werden.
Darstellung bei 3 Themen optimal.
Darstellung bei 2 Themen | Vom Design her eher ungünstig, da Text zu Bild unausgewogen, d.h. möglichst 3 verwenden.
Darstellung bei 1 Thema | Vom Design her sehr ungünstig, d.h. möglichst vermeiden.