FAQ - Blitz- und Überspannungsschutz

 

F: Was muss ein Blitzschutzkonzept für eine Windkraftanlage enthalten?

A: Das Blitzschutzkonzept besteht aus der Definition der einzelnen Blitzschutzzonen nach IEC 61400-24 sowie der Definition der benötigten Schutzmaßnahmen. Die Schutzmaßnahmen beinhalten den äußeren Blitzschutz, den Überspannungsschutz und das Erdungssystem als elementaren Bestandteil des Blitzschutzes.

 

F: Welche Schutzmaßnahmen sind in PV-Anlagen zum Blitzschutz nötig?

A: Ein Blitzschutzsystem besteht aus einem äußerem Blitzschutz und einem inneren Blitzschutz. Der äußere Blitzschutz wird durch Fangeinrichtungen sowie Ableitungen realisiert, welche den Blitzstrom über definierte Wege in die Erde ableiten.
Für den inneren Blitzschutz empfiehlt sich der Einsatz von Überspannungsableitern (SPDs) in allen gefährdeten Bereichen.

 

F: Welche Unterschiede bei Überspannungsableiter gibt es?

A: Wir unterscheiden bei den Ableiter neben den Typen auch in Red/Line und Yellow/Line.
Red/Line Ableiter beschreiben alle Typen für den Energieteil einer Photovoltaikanlage. Yellow/Line Ableiter sind für den Einsatz im Bereich der Signal- und Kommunikationsleitungen vorgesehen.

 

F: Muss ein Ableiter nach jedem Ableitvorgang gewechselt werden?

A: Nein, DEHN Überspannungsableiter können Blitzströme mehrere Male ableiten. Dies wurde in diversen Labortests nachgewiesen. Deren Ergebnisse bestätigen sich auch in unserer langjährigen Felderfahrung.

 

F: Welche DEHN Produkte kommen im Marktsegment Smart Energy zum Einsatz?

A: Für den Blitz- und Überspannungsschutz der Energieversorgung stehen die Red/Line Produkte und für die IKT die Yellow/Line Produkte zur Verfügung. Hinzu kommen die relevanten Produkte für den äußeren Blitzschutz, für den Arbeitsschutz sowie zahlreiche Dienstleistungen. DEHN bietet hierzu alles aus einer Hand!

 

F: Wie gefährlich ist ein direkter Blitz-Einschlag in Ex-Zone 1?

A: Wenn ein Blitz in eine explosionsfähige Atmosphäre einschlägt, wird diese stets entzündet. Von der Blitzeinschlagstelle weg fließen zudem starke Ströme, die entlang der Entladungsstrecke Funken hervorrufen können.
In einer Gefährdungsbeurteilung nach BetrSichV und GefStoffV muss festgelegt werden, ob die Zündquelle Blitzschlag in dem bewerteten Bereich wirksam werden kann. Kann dies nicht ausgeschlossen werden, sind entsprechende Maßnahmen zu ergreifen. Eine mögliche Maßnahme ist das Errichten eines geeigneten Blitzschutzsystems, das direkte Einschläge in die entsprechende Zone wirksam verhindert.

 

F: Die HVI Leitung liegt auf der C-Schiene direkt neben der Stromzuleitung. Ist das zulässig ?

A: Die HVI Leitung darf nur (!) mit dem dafür vorgeschriebenen Material befestigt werden. Ist dies der Fall, ist eine Leitungsführung direkt neben der Stromleitung zulässig. Sie müssen jedoch daran denken, dass trotzdem ein elektromagnetisches Feld entsteht, welches Ströme induktiv in die Stromleitung einkoppelt und einen hohen Spannungsfall verursachen können. Daher muss die Stromleitung am Anfang und Ende mit Überspannungsschutzgeräten versehen werden (z.B. DEHN DSE M2P 60 FM ( bei -48V) und DEHN DVA CSP 3P 100 FM bei Netzspannung).

 

F: Kann ich bei Verwendung der HVI Leitung auf die Beschaltung mit Überspannungsschutzgeräten verzichten?

A: Nein. Die HVI Leitung kann bei richtigem Einsatz nur dafür sorgen, dass die hohe Spannung in der Leitung isoliert ist und keine Überschläge stattfinden. Das physikalische Gesetz, nach dem jeder von Strom durchflossene Leiter ein Magnetfeld erzeugt und dadurch induktiv auf sein Umfeld einwirkt, gilt auch hier. Deshalb müssen Leitungssysteme in der Nähe gegen Überspannung geschützt werden.

nach oben