Thema 50 back next

Kennen Sie den Mann, der den Blitzweltrekord hält?

Der einzige Mensch, der siebenmal vom Blitz getroffen wurde, ist der ehemalige Parkaufseher Roy C.Sullivan (USA).
Es begann 1942, als ihm der Blitz den Nagel seines rechten großen Zehs ausriß. 1969 wurde seine Anziehungskraft auf Blitze wieder akut: Der Blitz versengte ihm auf einer abgelegenen Straße beide Augenbrauen. 1970 verbrannte er ihm im Vorgarten seines Hauses die linke Schulter. 1972 entzündete er seine Haare, 1973 wurden die nachgewachsenen Haare erneut verbrannt und seine Beine versengt. Blitz Nummer sechs verletzte ihm 1976 auf einem Zeltplatz die Fußgelenke und Blitz Nummer sieben verbrannte ihm 1977 während des Angelns Brust und Bauch.

Die Blitze fügten Sullivan nicht nur Brandwunden zu, sie schlugen ihn bewußtlos, rissen ihm die Schuhe von den Füßen, wirbelten ihn durch die Luft und beschädigten sein Trommelfell.
"Es ist schlimmer als ein böser Schock", sagte er. "Es ist, als ob man unter den Haut kochen würde. Ehe mich der Blitz trifft, beginnt mein Haar zu knistern. Das ist das Signal. Zwei oder drei Sekunden später schlägt er ein. Zu schnell, um irgendwo Schutz zu suchen."
Verständlich, dass Sullivan von seinen Freunden der Superblitzableiter von Virginia genannt wird.

zurück zur FragenübersichtZur Fragenübersicht