Thema 46 back next

Kann der Jäger seinen Hochsitz mit einem Blitzschutz versehen?

Für Hochsitze (Anstände), die an Bäumen angebracht sind, läßt sich Blitzschutz am einfachsten dadurch erreichen, dass auf der dem Hochsitz abgewandten Seite des Baumstammes (größtmöglicher Abstand zu Personen!) eine Kupferleitung mit einem Mindestquerschnitt von 16 Quadratmillimeter befestigt wird. Diese Leitung sollte mehrere Meter über dem Hochsitz beginnen und in den Boden einige Meter weit mindestens spatentief eingegraben werden.
Da somit dem Blitzstrom eine metallene Ableitung angeboten wird, sind ein Teilstromfluß durch den Menschen und ein Zersplittern des geschützten Baumabschnittes weitgehend ausgeschlossen.

zurück zur FragenübersichtZur Fragenübersicht