Thema 44 back next

Ist man bei Gewitter auf einem Boot oder einem Schiff sicher?

Blitzeinschläge in Sportboote und Schiffe auf hoher See, auf Binnengewässern oder in Häfen kommen relativ selten vor. Dies mag mit der Grund sein, weshalb dem Blitzschutz an Bord - also dem gefahrlosen Ableiten des Blitzstromes ins Wasser - nicht immer die nötige Aufmerksamkeit geschenkt wird.
Dabei können auf dem Wasser durch Blitze ebenso wie auf dem Land erhebliche Personen- und Sachschäden entstehen.

Diese Risiken lassen sich jedoch in den meisten Fällen mit einfachen Maßnahmen entscheidend verringern:

Motorkreuzer und Segeljachten aus Stahl

Segelboote aus Holz oder Polyester mit außenliegendem Metallkiel oder metallenem Schwert

Boote aus Holz oder Polyester mit eingebettetem Ballast

Sonstige Boote aus Holz oder Polyester ohne Blitzschutz

Einige weitere Ratschläge:

zurück zur FragenübersichtZur Fragenübersicht