Thema 4 back next

Wie weit ist ein Gewitter entfernt, wann ist es gefährlich?

Die Entfernung eines Gewitters vom Standort des Beobachters läßt sich einfach berechnen.
Man erhält sie in Metern, wenn man die Schallgeschwindigkeit von 330 Meter pro Sekunde, mit der sich der Donner nähert, mit der Zahl der Sekunden zwischen dem Aufleuchten eines Blitzes und dem Wahrnehmen seines Donners multipliziert.

Entfernung des Gewitters

Ein Gewitter ist also 3,3 Kilometer und damit einigermaßen sicher entfernt, wenn die Zeitspanne zwischen Blitz und Donner zehn Sekunden beiträgt.
Bei fünf Sekunden Zeitdifferenz ist das Gewitter nur noch in etwa 1,6 Kilometer Entfernung und damit gefährlich nah.

zurück zur FragenübersichtZur Fragenübersicht