Thema 31 back next

Wie groß ist der jährliche Schaden durch Blitzschlag?

Ebenso wie Mensch und Tier im Freien bei Gewitter durch direkte oder indirekte Blitzschläge gefährdet sind, können Gebäude und deren Inhalt durch unmittelbaren Blitzschlag direkt oder durch Blitzschlag in der Umgebung indirekt Schaden erleiden.
Direkte Blitzschläge rufen Brände, Explosionen (zündender Blitz) oder Schäden durch Krafteinwirkung (nicht zündender oder kalter Blitz) hervor. Sie treten zwar wesentlich seltener auf als indirekte Blitzschläge, erfordern jedoch höhere Entschädigungen von der Versicherungswirtschaft.
Von den Feuerversicherern wurden 1983 für Schäden an Gebäuden und deren Inhalt bezahlt:

  Blitzeinschläge Schadenaufwand
Deutschland    
1983 direkt: 53302 50,5 Mio. EUR
1985 direkt: 105170 91,8 Mio. EUR
     
Schweiz    
1983 direkt: 1737 / indirekt: 9728 21,0 Mio. SFr
1985 direkt: 826 / indirekt: 2410 7,8 Mio. SFr

Diese Zahlen liefern ein unvollständiges Bild. Der für die Volkswirtschaft der genannten Länder tatsächlich entstandene Schaden liegt wesentlich höher, weil nicht oder nicht ausreichend versicherte beziehungsweise versicherbare Werte bei den Entschädigungsleistungen unberücksichtigt bleiben.
Dazu zählen etwa

zurück zur FragenübersichtZur Fragenübersicht