Thema 18 back next

Wie erklärt sich das Knallen oder Rollen des Donners?

Wenn der Blitz in einer nahezu konstanten Entfernung vorbeischießt, kommen seine Schallwellen beim Beobachter gleichzeitig an und werden deshalb als ein mehr oder weniger heftiger Knall wahrgenommen.
Bewegt sich dagegen der Blitz auf den Beobachter zu oder von ihm weg, erreichen ihn dessen Schallwellen nicht gleichzeitig, sondern erst nach und nach, was sich wie ein fortdauerndes dumpfes Rollen anhört. Dieser Eindruck kann durch das Echo, zum Beispiel im Gebirge oder in Wäldern, noch wesentlich verstärkt werden.
Vor dem Donner ist manchmal ein Zischen zu hören, das wahrscheinlich durch die dem Leitblitz entgegenwachsende Fangentladung verursacht wird.

zurück zur FragenübersichtZur Fragenübersicht