Produkte / Schutzkonzepte / Blitz-Schutzzonen-Konzept
Definition der Blitz-Schutzzonen
| LEMP-Schutz von baulichen Anlagen mit elektrischen
und elektronischen Systemen nach DIN EN 62 305-4 ( VDE 0185-305-4) |
|
| Schutzzone | Beschreibung |
| LPZ 0A | Gefährdet durch direkte Blitzeinschläge, durch Impulsströme bis zum vollen Blitzstrom und durch das volle Feld des Blitzes |
| LPZ 0B | Geschützt gegen direkten Blitzeinschlag. Gefährdet durch Impulsströme bis zu anteiligen Blitzströmen und durch das volle Feld des Blitzes |
| LPZ 1 | Impulsströme weiter begrenzt durch Stromaufteilung und durch SPDs an den Zonengrenzen. Das Feld des Blitzes ist meistens durch räumliche Schirmung gedämpft. |
| LPZ 2 | Impulsströme weiter begrenzt durch Stromaufteilung und durch SPDs an den Zonengrenzen. Das Feld des Blitzes ist meistens durch räumliche Schirmung gedämpft. |
Entsprechend den Anforderungen und Belastungen, die an Überspannungs-Schutzgeräte bezüglich ihres Installationsortes gestellt werden, sind diese in Blitzstrom- Ableiter, Überspannungs-Ableiter und Kombi- Ableiter unterteilt. Die höchsten Anforderungen hinsichtlich des Ableitvermögens werden an Blitzstrom- und Kombi-Ableiter gestellt, die den Übergang von Blitz-Schutzzone 0A auf 1 bzw. 0A auf 2 realisieren.
Diese Ableiter müssen in der Lage sein, Blitz-Teilströme der Wellenform
10/350 µs mehrmals zerstörungsfrei zu führen, um somit das
Eindringen von zerstörenden Blitz- Teilströmen in die elektrische
Anlage eines Gebäudes zu verhindern.
Am Übergang der Blitz-Schutzzone 0B auf 1 bzw. dem Blitzstrom-Ableiter
nachgeordnet am Übergang der Blitz-Schutzzonen 1 auf 2 und höher
werden Überspannungs- Ableiter zum Schutz vor Überspannungen eingesetzt.
Ihre Aufgabe ist es, sowohl die Restgröße der vorgelagerten Schutzstufen
weiter abzuschwächen, als auch die in der Anlage induzierten oder dort
selbst erzeugten Überspannungen zu begrenzen.
Die vorab beschriebene Blitz- und Überspannungs- Schutzmaßnahme
an den Grenzen der Blitz-Schutzzonen treffen für das energietechnische
und informationstechnische System gleichermaßen zu.
Durch die Gesamtheit der im EMV-gerechten Blitz- Schutzzonen-Konzept beschriebenen
Maßnahmen ist eine dauerhafte Anlagenverfügbarkeit einer modernen
Infrastruktur erreichbar.
- Blitz-Schutzzonen-Konzept
- Industrie
- Büro-/Verwaltungsgebäude
- Wohngebäude
- Gefahrenmeldeanlagen
- Photovoltaik Systeme
- Biogas Anlagen
DEHN - Geplante Sicherheit
Betriebsausfälle von technischen Anlagen und Systemen
sind für
den Betreiber äußerst unerfreulich. Man wünscht den störungsfreien
Betrieb der Geräte im "Normalbetrieb" sowie bei Gewittern.
Die Schadensberichte der Versicherungen zeigen deutlich auf, dass sowohl im
Privatbereich (Bild 1) als auch in gewerblich genutzten Anlagen (Bild 2) Nachholbedarf
besteht. Mit einem umfassenden Schutzkonzept kann dieses Ziel erreicht werden.
Das Blitz-Schutzzonen-Konzept ermöglicht es dem Planer, Errichter und
Betreiber Schutzmaßnahmen zu planen, auszuführen und zu überwachen.
Damit wird erreicht, dass alle relevanten Geräte, Anlagen und Systeme
zuverlässig geschützt werden und dies mit einem wirtschaftlich vertretbaren
Aufwand.
![]() |
||||||||||||
| Bild 1: Elektronik-Schäden im Jahr 2001, Analyse von 7370 Schadensfällen (Lit.: Württembergische Versicherung AG) |
Bild 2: Ursachen der Schäden im Durchschnitt der letzten Jahre (Lit.: Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V., Berlin 2001) |
|||||||||||
Die Störquellen
Überspannungen, die infolge eines Gewitters auftreten, werden durch Direkt-
/ Naheinschlag oder durch Ferneinschlag des Blitzes verursacht (Bild 3).
Direkt- oder Naheinschläge sind Blitzeinschläge in die Blitzschutzanlage
eines Gebäudes, in dessen unmittelbarer Umgebung oder in die in das Gebäude
eingeführten elektrisch leitfähigen Systeme (z.B. Niederspannungsversorgung,
Telekommunikations- und Steuerleitungen, ...). Die dadurch entstehenden Stoßströme
und Stoßspannungen, sowie das zugehörige elektromagnetische Feld
(LEMP) stellen bezüglich ihrer Amplitude und ihres Energiegehaltes eine
besondere Bedrohung für das zu schützende System dar.
Bei einem Direkt- oder Naheinschlag des Blitzes entstehen die Überspannungen
(Bild 3: Fall 1a - bitte klicken Sie für eine vergrößerte Ansicht
direkt auf das Bild) durch den Spannungsfall am Stoßerdungswiderstand
und der daraus resultierenden Potentialanhebung des Gebäudes gegenüber
der fernen Umgebung. Dies stellt die stärkste Beanspruchung elektrischer
Anlagen in Gebäuden dar.
Die charakteristischen Parameter des fließenden Stoßstromes (Scheitelwert,
Stromanstiegsgeschwindigkeit, Ladungsinhalt, spezifische Energie) sind mit
der Stoßstromwellenform 10/350 µs beschreibbar (Bild 4) und in
der internationalen, europäischen und nationalen Normung als Prüfstrom
für Komponenten und Geräte zum Schutz bei Direkteinschlägen
festgelegt.
Zusätzlich zum Spannungsfall am Stoßerdungswiderstand entstehen Überspannungen in der elektrischen Gebäudeanlage und in den mit ihr verbundenen Systemen und Geräten durch die Induktionswirkung des elektromagnetischen Blitzfeldes (Bild 3: Fall 1b). Die Energie dieser induzierten Überspannungen und der daraus resultierenden Impulsströme ist wesentlich geringer als die des direkten Blitzstoßstromes und wird deshalb mit der Stoßstromwelle 8/20 µs beschrieben (Bild 4). Komponenten und Geräte, die nicht Ströme aus direkten Blitzschlägen führen müssen, werden deshalb mit Stoßströmen 8/20 µs geprüft.
Die Schutzphilosophie
Ferneinschläge sind Blitzeinschläge in weiterer Entfernung zum zu schützenden Objekt, Blitzeinschläge in das Mittelspannungsfreileitungsnetz bzw. in dessen unmittelbarer Umgebung oder Blitzentladungen von Wolke zu Wolke (Bild 3: Fälle 2a, 2b und 2c).
Analog zu induzierten Überspannungen werden die Auswirkungen aus Ferneinschlägen auf die elektrische Anlage eines Gebäudes durch Geräte und Komponenten beherrscht, die entsprechend der Stoßstromwelle 8/20 µs dimensioniert sind. Überspannungen, die durch Schalthandlungen (SEMP) verursacht werden, entstehen durch z.B.:
- das Abschalten induktiver Lasten (z.B. Transformatoren, Drosseln, Motoren)
- das Zünden und Abreißen von Lichtbögen (z.B. Lichtbogenschweißgerät)
- das Auslösen von Sicherungen
Die Auswirkungen von Schalthandlungen in der elektrischen Anlage eines Gebäudes werden ebenfalls mit Stoßströmen der Wellenform 8/20 µs prüftechnisch nachgebildet.
Zum Sicherstellen kontinuierlicher Verfügbarkeit komplexer energietechnischer
und informationstechnischer Systeme auch im Falle direkter Blitzeinwirkung
sind, aufbauend auf eine Gebäude-Blitzschutzanlage, weiterführende
Maßnahmen zum Überspannungsschutz elektrischer und elektronischer
Systeme notwendig. Wichtig ist die Berücksichtigung aller Überspannungsursachen.
Hierzu wird das in IEC 62305-4 (DIN V VDE V 0185-4) beschriebene Blitz-Schutzzonen-Konzept
angewendet (Bild 5).
Dabei wird ein Gebäude in Zonen unterschiedlicher Gefährdung aufgeteilt. Anhand dieser Zonen können dann die notwendigen Schutzmaßnahmen, insbesondere die Geräte und Komponenten für den Blitz- und Überspannungsschutz bestimmt werden. Zu einem EMV-gerechten Blitz-Schutzzonen-Konzept gehören der Äußere Blitzschutz (mit Fangeinrichtung, Ableitung, Erdung), der Potentialausgleich, die Raumschirmung und der Überspannungsschutz für das energie- und informationstechnische System. Für die Definition der Blitz-Schutzzonen gelten die in Tabelle 1 getroffenen Festlegungen.