Ihre Services im Dashboard..
Registriert nutzen Sie das komplette Angebot.

Pressearchiv

Hier finden Sie die Meldungen und Pressemitteilungen vor 2019.

Dezember 2018

HVI - moderner Blitzschutz von heute und morgen

Mitte Dezember begrüßte DEHN mehr als 30 Blitzschutzfirmen aus ganz Deutschland und informierte über die Entwicklung und Prüfung der hochspannungsfesten isolierten Ableitung HVI sowie über Neuerungen und Trends im Blitzschutz. Das fachliche Rahmenprogramm wurde durch einen Besuch des Hochspannungslabors der Technischen Hochschule Nürnberg Georg Simon Ohm abgerundet.

Dezember 2018

Weihnachtsgeschenke für Neumarkter Kinder und Alleinerziehende

Das Unternehmen DEHN + SÖHNE unterstützt den Leb-mit-Laden der Diakonie Neumarkt. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Firma DEHN + SÖHNE erfüllen dieses Jahr 39 Kindern im Alter zwischen 6 und 10 Jahren aus sozial benachteiligtenFamilien einen Weihnachtswunsch. Zusätzlich gibt es noch für zehn alleinerziehendeKunden des Leb-mit-Ladens ein Weihnachtspräsent. Vor allem die Alleinerziehenden kommen auf Grund der vielfältigen Alltagsbelastungen oftmals in der Weihnachtszeit zu kurz. Deshalb ist es eine feine Sache, dass die Firma DEHN + SÖHNE auch diese Gruppe mit berücksichtigt. Die zahlreichen Geschenke wurden von der Belegschaft gekauft und liebevoll eingepackt.

November 2018

Herzlichen Glückwunsch zur erfolgreichen Weiterbildung!

In einem feierlichen Rahmen gratulierte die Geschäftsführung von DEHN + SÖHNE und DEHN INSTATEC ihren Mitarbeitern, die berufsbegleitend eine noch höhere Qualifizierung erreicht haben. 2018 haben insgesamt 18 Mitarbeiter ihre Prüfungen bei verschiedenen Bildungsträgern erfolgreich abgelegt.

November 2018

Funkenstrecken im Ex-Bereich – Installation und Prüfung leicht gemacht dank koaxialer Anschlusstechnik

Die EXFS Coax-Connection Box von DEHN ist die ideale Lösung, um elektrisch leitfähige Anlagenteile im Ex-Bereich, wie z. B. Isolierstücke von Pipelines, in den Blitzschutz-Potentialausgleich einzubinden. Damit werden elektrisch leitfähige Anlagenteile im Ex-Bereich, die nicht direkt miteinander verbunden werden können, wirksam vor blitzbedingten Überspannungen geschützt.

Oktober 2018

ACI-Technologie von DEHN – Gerätesicherheit neu definiert

Der neue DEHNguard mit ACI-Technologie (Advanced-Circuit-Interruption) ist aufgrund der Dimensionierungssicherheit ein Rundum-Sorglos-Paket für den Anwender, welches zudem noch Platz, Zeit und Kosten spart. Dimensionierungsaufgaben wie Auswahl der passenden Ableitervorsicherung oder Querschnittdimensionierung können entfallen, da dies technisch durch ACI-Technologie gelöst wurde. Die ACI-Technologie erfüllt schon heute die Anforderungen von morgen. Die ständige Verfügbarkeit von elektrischen Systemen ist ein Muss. Eine Unterbrechung der Stromversorgung oder ein Ausfall von Anlagen ist undenkbar. Der Wandel der globalen Energieversorgung muss schon heute - und zukünftig noch mehr - auch hierbei betrachtet werden. So sorgt die regenerative Energieerzeugung für neue Netzparameter: Inselnetze oder Speichersysteme verändern dabei die Kurzschlussbedingungen. Ein Gesichtspunkt, den die neue ACI-Technologie bereits heute im Griff hat.

September 2018

DEHN schützt Windenergieanlagen weltweit

WindEnergy Hamburg 2018 Halle B6, Stand B6.537

Vom 25.-28. September 2018 präsentiert DEHN auf der internationalen Leitmesse, der Windenergie in Hamburg, in Halle B6, Stand B6.537 Neuheiten in punkto Sicherheit von Windenergieanlagen. Die Schwerpunkte liegen neben dem Überspannungs- und Blitzschutz insbesondere auf der Erfassung von Blitzereignissen. Diese können mit dem Blitzstrom-Messsystem DEHNdetect zuverlässig erfasst und ausgewertet werden. Fachleute von DEHN informieren vor Ort über Schutzlösungen, Produkte, das Seminarangebot der DEHNacademy und Prüfdienstleistungen in den eigenen zertifizierten Laboratorien.

September 2018

43 Azubis gehören nun zur großen DEHN-Familie

Herzlich Willkommen bei DEHN: Geschäftsführer, Ausbilder und Führungskräfte nahmen sich zum Ausbildungsauftakt am 03. September viel Zeit, um die 43 neuen Azubis des Jahres 2018 willkommen zu heißen. Mit den erneut mehr als 40 neuen Auszubildenden hält DEHN sein Ausbildungsangebot auf konstant hohem Niveau. In insgesamt 12 Ausbildungsberufen im kaufmännischen, gewerblichen und technischen Bereich beginnen die jungen Leute nun bei DEHN + SÖHNE und der DEHN INSTATEC ihr Berufsleben.

August 2018

Erfolgreicher Abschluss für mehr als 40 Azubis bei DEHN

DEHN + SÖHNE und DEHN INSTATEC feiern einmal im Jahr gemeinsam den Ausbildungsabschluss ihrer Nachwuchskräfte. Heuer kann sich DEHN über 42 Auszubildende in 13 verschiedenen Berufen freuen, die erfolgreich ihre Facharbeiterprüfungen ablegten. Um dies zu erreichen, hieß es für die jungen Leute erst einmal drei oder dreieinhalb Jahre berufsspezifische Fertigkeiten und Kenntnisse im Rahmen der Ausbildungsordnungen erwerben und sich dann intensiv auf die Abschlussprüfungen vorbereiten – und sie haben alle ihr Ziel erreicht. So präsentierten sich die Auszubildenden dann auch strahlend und hoch motiviert bei der Abschlussfeier im Berggasthof Sammüller.

August 2018

DEHN schützt die Infrastruktur der Bahn

Ob Blitz- und Überspannungsschutz für elektronische und digitale Stellwerke, für Bahnübergangssicherungsanlagen oder Weichenheizungen – „DEHN schützt die Bahninfrastruktur“. Mit diesem Motto ist DEHN auch auf der Internationalen Leitmesse für Verkehrstechnik InnoTrans vom 18. bis 21.09.2018 in Berlin vertreten. Am Messestand 218 in Halle 11.1 zeigt DEHN praxisorientierte Schutzlösungen zum Blitz- und Überspannungsschutz, mit denen kostenintensive Anlagenstillstände und Betriebsstörungen vermieden werden können. Die Fachleute von DEHN informieren über individuelle Schutzlösungen, das Seminarangebot der DEHNacademy sowie über Prüfdienstleistungen in den Laboratorien. 

Juni 2018

9. Sachverständigenforum bei DEHN

DEHN Neumarkt - Am 5. und 6. Juni 2018 war es wieder soweit: Der langjährige technische Geschäftsführer Dr. Peter Zahlmann hatte eingeladen und begrüßte die Teilnehmer zum 9. Forum für Sachverständige. Referenten aus unterschiedlichen Bereichen informierten mehr als 120 Sachverständige aus ganz Deutschland über Neuerungen und Trends im Blitz- und Überspannungsschutz. Das fachliche Rahmenprogramm wurde mit einer Stadtführung und einem Abend bei bestem Wetter mit Blick über Neumarkt ergänzt.

Mai 2018

Schutzschild gegen Hochdruckwasserstrahlen – DEHNcare WJP

Im Umgang mit Hochdruckwasserstrahlen bei Reinigungsarbeiten hat der Personenschutz oberste Priorität. Mit der richtigen Schutzkleidung wird das Verletzungs- und Unfallrisiko erheblich minimiert. Neben der Arbeitssicherheit soll die PSA (Persönliche Schutzausrüstung) angenehm zu tragen sein, damit der Anwender in der Benutzung keine Einschränkung spürt. Der neue Anzug DEHNcare WJP erfüllt effektiv beide Anforderungen – Arbeitsschutz und Tragekomfort. Nach dem Prüfgrundsatz getestet (Prüfdruck 1200 bar), schützt der HDS-Anzug nicht nur zuverlässig vor den Auswirkungen von Wasserstrahlen bis 1000 bar. Mit dem innovativen Material bietet er zusätzlich einen hohen Tragekomfort, da die Beweglichkeit durch das geringe Gewicht erhalten bleibt.

Mai 2018

Kompakter 5-fach Ableiter für SAT-Anlagen

Universell einsetzbar in analogen und digitalen SAT-Anlagen mit terrestrischer Antenne ist das neue Überspannungsschutzgerät DEHNgate FF5 TV. Mit einem Ableiter kann eine analoge oder digitale Satelliten-Empfangsanlage mit z. B. einem Quad LNB (Multischalter) plus eine terrestrische Antenne geschützt werden.

Mai 2018

DEHN auf der Intersolar Europe 2018 in Halle A2, Stand 536

Alles sicher – dem Unwetter einen Blitz voraus

Vom 20.-22. Juni treffen Sie DEHN auf der wichtigsten Branchenplattform im Solar-Bereich - der Intersolar in München in Halle A2, Stand 536. Ob Kilo- oder Megawattanlage, DEHN schützt weltweit Ihre Investitionen gegen Störungen, hervorgerufen durch Blitzströme und Überspannungen. Anhand praxisorientierter Schutzlösungen erfahren Sie wie Blitz- und Überspannungsschutz die Verfügbarkeit von Photovoltaiksystemen sowohl in Verbindung mit der Netzinfrastruktur als auch mit Batteriespeichern oder Elektromobilität erhöht.

April 2018

Überspannungsschutz, der Wind und Wetter trotzt

DEHNpatch CLE IP66 ist die neue Kompletteinheit aus Überspannungsschutz und Outdoor-Gehäuse. Mit Schutzart IP66, einer universellen Montagehalterung (horizontal/vertikal Mast, Wand) und der Übertragungsklasse E, ist der neue Überspannungsableiter DEHNpatch das optimale Schutzgerät für Ethernet-Anwendungen (auch PoE++) im Outdoor-Bereich. 

März 2018

Kooperation stärkt Bahnkompetenz

Das Unternehmen DEHN + SÖHNE GmbH + Co. KG. und der Verband der Eisenbahn-Ingenieure VDEI intensivieren die Zusammenarbeit bei der Weiterbildung. Am 01.März 2018 fand bei DEHN + SÖHNE in Neumarkt die Unterzeichnung eines Vertrages zur Bildungspartnerschaft mit dem Verband der Deutschen Eisenbahn-Ingenieure (VDEI) statt.

März 2018

Siemens bietet Störlichtbogenschutz für Schaltanlage Sivacon S8

Siemens erweitert mit dem Störlichtbogenschutzsystem DEHNshort der Firma DEHN + SÖHNE sein Angebot für zertifizierte Schaltanlagenbauer.

Februar 2018

DEHN eröffnet Landesgesellschaft in den Niederlanden

DEHN setzt weiterhin konsequent auf Internationalisierung der Vertriebsaktivitäten. Bereits seit Jahrzehnten ist DEHN in den Niederlanden tätig. Im Januar wurde nun die eigene Gesellschaft DEHN NEDERLAND B.V. in Amersfoort eröffnet. Ziel ist die Intensivierung der Marktbearbeitung und die Unterstützung der Kunden bei der Vermarktung vor Ort.

Februar 2018

Individuelle Lösungen für Blitz- und Überspannungsschutz

Durch die Digitalisierung wird vernetzte Technik immer wichtiger, Geräte und Komponenten immer empfindlicher und die Anforderungen im Arbeitsumfeld immer höher. Ein Ausfall sensibler vernetzter Technik ist undenkbar und hat häufig schwerwiegende Folgen.
„Vernetzt – Sicher – Komfortabel“, das Motto der diesjährigen Light + Building, greift auch DEHN auf und zeigt auf der internationalen Fachmesse für Licht und Gebäudetechnik in Frankfurt/Main vom 18. - 23.03.2018 in Halle 8.0 Stand D90, wie Herausforderungen in den heutigen spannenden Zeiten leicht und sicher gelöst werden können.

Januar 2018

DEHN schützt das "Zuhause im Glück"

DEHN beteiligt sich an zwei Sendungen der bekannten TV-Produktion von RTL II „Zuhause im Glück – Unser Einzug in ein neues Leben“. So stellt DEHN beispielsweise für den Umbau eines alten Pfarrhauses Überspannungsschutzgeräte zur Verfügung. Zu sehen ist die Folge mit DEHN am Dienstag, den 23. Januar um 20.15 Uhr.

Januar 2018

DEHN Test-und Prüfzentrum durch DAkkS akkreditiert

DEHN ist erfolgreich durch DAkks akkreditiert

Ende 2017 hat das DEHN Testzentrum von der Deutschen Akkreditierungsstelle (DAkkS) die Akkreditierungsurkunde (Registriernummer D-PL-20356-01-00) erhalten. Damit erhält DEHN einen weiteren objektiven Beleg für die Qualität und Kompetenz seiner Prüfungen.

Januar 2018

DEHN setzt auf Umwelt- und Ressourcenschutz

DEHN entwickelt nicht nur Schutzgeräte für den Markt der regenerativen Energieerzeugung, sondern setzt auch an den Firmenstandorten Neumarkt und Mühlhausen auf nachhaltige Energieversorgung. Mit Sonnenenergie und einem Blockheizkraftwerk wird bereits eigener Strom und Warmwasser erzeugt. Im Januar wurde zusätzlich eine neue Photovoltaik-Anlage am Standort Mühlhausen in Betrieb genommen. Damit wird zusätzlich eine Strommenge von ca. 750.000 kWh pro Jahr erzeugt. Daraus resultiert eine CO2-Einsparung von ca. 350.000 kg pro Jahr. DEHN leistet mit effizienter und nachhaltiger Energieversorgung einen wichtigen Beitrag zum Umwelt- und Ressourcenschutz.

Dezember 2017

DEHNguard® SE CI 440 FM für den Einsatz in Anlagen mit höherer Bemessungsspannung

Der Blitzschutz- und Überspannungsschutzspezialist DEHN + SÖHNE bietet mit DEHNguard® SE CI WE 440 FM und DEHNguard® SE CI 440 FM Überspannungs-Schutzgeräte speziell für den Einsatz in Anlagen mit höherer Bemessungsspan-nung 400/690V. Die notwendige Vorsicherung ist auch gleich integriert. Für eine Vielzahl von Anwendungen, wie beispielsweise bei Windenergie- und PV-Anlagen, Bahn und Seilbahnanlagen bis hin zu Krananlagen in Industriehäfen, ist damit ein wirkungsvoller Schutz gegen Überspannungen möglich. Im Vergleich zu einer konventionellen Lösung mit externer Vorsicherung, können mit den Ableitern von DEHN mit integrierter Vorsicherung bis zu 60 % an Platz eingespart werden. Die neuen DEHNguard® SE CI sorgen dafür, dass das Ausfallrisiko infolge von Überspannungen minimiert wird. Neben hohen elektrischen Anforderungen an die Überspannungs-Schutzgeräte können diese auch starken mechanischen Belastungen ausgesetzt sein. Daher sind die Ableiter von DEHN nicht nur für höhere Spannungen ausgelegt, sondern die Schutzmodule sind dazu noch vibrations- und schocksicher.

September 2017

DEHNrecord Alert macht die Wartung von SPDs smart und einfach

Der DEHNrecord Alert macht es möglich, dass Statusmeldungen von Überspannungsschutzgeräten (SPDs) über MODBUS übertragen und z. B. an ein Smart Device weitergeleitet werden. Schnell und einfach kann das Gerät über eine kostenfreie App in Betrieb genommen und an jedem beliebigen Ort eine Status-Meldung (z. B. per Push-Mitteilung) empfangen werden. Somit ist schnell zu erkennen, ob alle Geräte funktionieren und welche Geräte gegebenenfalls getauscht werden, ohne dass Sie direkt in die Anlage gehen müssen. Die Wartung von SPDs wird smart und einfach.

September 2017

47 Azubis starten in die berufliche Zukunft bei DEHN

Herzlich Willkommen bei DEHN: Geschäftsführer, Ausbilder und Führungskräfte nahmen sich zum Ausbildungsauftakt am 1. September viel Zeit, um die 47 neuen Azubis des Jahres 2017 willkommen zu heißen. Viele neue Gesichter, ein erstes Kennenlernen, erste Sicherheitsunterweisungen und eine Menge weiterer wichtiger Informationen erwarteten die Auszubildenden an ihrem ersten Tag.

August 2017

DEHN schützt - On- und Offshore

Ob On- oder Offshore - DEHN schützt weltweit Windenergieanlagen gegen Störungen, hervorgerufen durch Blitzströme und Überspannungen und bietet zudem auch Komponenten und Lösungen im Bereich Arbeitsschutz. Vom 12.-15. September 2017 präsentiert DEHN auf der internationalen Leitmesse der Windenergie in Husum in Halle 1, Stand A1.03 Neuheiten in punkto Sicherheit von Windenergieanlagen. Die Schwerpunkte liegen neben dem Überspannungs- und Blitzschutz insbesondere auf der Erfassung von Blitzereignissen. Mit dem Blitzstrom-Messsystem DEHNdetect können Blitzereignisse zuverlässig erfasst und ausgewertet werden. Treffen Sie die Fachleute von DEHN und informieren Sie sich über Lösungen zum Schutz von Windenergieanlagen.

August 2017

Wieder mehr als 30 erfolgreiche Azubis bei DEHN

Einmal im Jahr feiern DEHN + SÖHNE und DEHN INSTATEC gemeinsam den Ausbildungsabschluss ihrer Nachwuchskräfte. Und heuer freuten wir uns über 33 Auszubildende in 12 verschiedenen Berufen. Diese mussten sich 2017 vor den Prüfungsausschüssen beweisen und ihre Facharbeiterprüfungen ablegen. Davor lagen drei oder dreieinhalb Jahre intensive Vorbereitungszeit, u. a. das Erlernen von berufsspezifischen Fertigkeiten und Kenntnissen im Rahmen der Ausbildungsordnungen. Motiviert und strahlend präsentierten sich die Auszubildenden bei der Abschlussfeier im Berggasthof Sammüller, um gemeinsam die Glückwünsche der Geschäftsführungen von DEHN + SÖHNE und DEHN INSTATEC entgegenzunehmen und mit Ausbildern, Führungskräften und Betriebsrat ihre erfolgreiche Ausbildung zu feiern.

April 2017

DEHN auf der Hannover Messe 2017 - "be safe!"

Sie wollen einen echten Mehrwert schaffen – Steuerungssysteme, Robotik, modernste Messtechnik – dann denken Sie auch an die Sicherheit. Die HANNOVER MESSE 2017 steht im Zeichen von Industrie 4.0. Unter dem Leitthema „be safe“ zeigt DEHN Lösungen und Produkte zum Schutz und für die Sicherheit Ihrer modernen Fertigungsanlagen und - gebäude. Besuchen Sie DEHN vom 24. bis 28. April 2017 auf der HANNOVER MESSE in Halle 13, Stand E85. Treffen Sie unsere Fachleute und informieren Sie sich über Produkte, Schutzlösungen und Seminare sowie über Prüfdienstleistungen in unserem modernen Testcenter.

April 2017

DEHN schützt elektrische Raffstores, Jalousien und Markisen

Eine Elektroinstallation hat eine längere Lebensdauer als die meisten Elektrogeräte. Darum muss diese für die Zukunft gerüstet sein, wenn sie heute errichtet wird. Sie sollte zuverlässig und sicher mehrere Jahrzehnte funktionieren und alle momentanen aber auch zukünftigen Geräte ohne Probleme bedienen können. Elektrische Raffstores zeitgesteuert, helligkeitsgesteuert oder per App bedient – smart ist auch hier fast schon Standard. Der neue DEHNcord R 3P schützt die empfindliche Steuerungselektronik vor dem Ausfall durch Überspannungen. Das Überspannungs-Schutzgerät ist als Zwischenstecker konzipiert und wird einfach und werkzeuglos direkt in die Anschlussleitung des Antriebs eingefügt.

Februar 2017

Zuhause fühl' ich mich sicher, denn DEHN schützt!

Alles wird smart, auch unser Zuhause. Von Alarmanlage, Heizung, Herd, Gefrierschrank über TV- und HiFi-Anlagen bis zu Waschmaschine und Trockner, die neue Technik revolutioniert das klassische Wohnen. Energiesparend, komfortabel und sicher soll es sein. Smart bedeutet aber auch, dass die Geräte immer sensibler werden und so empfindlicher auf Störungen reagieren. Und nun kommt die Natur ins Spiel. Schwere Unwetter mit Hagel, Blitz und Donner - eine Schlagzeile, die wir in letzter Zeit immer häufiger lesen. Allein in Deutschland werden jährlich im Durchschnitt mehr als eine Million Blitze registriert. Schäden an Gebäuden und Elektrogeräten, aber auch Personenschäden sind oft die Folge. Grund genug, um sich als Hauseigentümer Gedanken über einen wirksamen Schutz zu machen. Hinzu kommt der Schutz vor Überspannungen infolge von Schalthandlungen durch das betriebsmäßige Schalten von großen Lasten an praktisch jeder Stelle der Elektroinstallation im oder am eigenen Haus. Und das kann schon beim Einschalten der vielleicht schon etwas in die Jahre gekommenen Elektrowerkzeuge passieren. Überspannungen gefährden die modernen elektrischen und elektronischen Geräte und Systeme. Ein großes Problem insbesondere im intelligenten Zuhause mit seinen vielen vernetzten und empfindlichen Komponenten. Aber was passiert da eigentlich?

Januar 2017

DEHNacademy - Seminarplan 2017

Die DEHNacademy steht seit mehr als 20 Jahren für die Aus- und Weiterbildung von Kunden und Interessenten aus allen Bereichen der Blitzschutz- und Elektrotechnik. In einer Vielzahl von Seminaren, Workshops und Tagungen vermittelt DEHN Praxiswissen aus dem Überspannungs-, Blitz- und Arbeitsschutz und dies immer mit dem Bezug auf den aktuellen Stand der Normung. Wählen Sie dazu aus dem DEHN-Seminarangebot mit bundesweit mehr als 150 Veranstaltungen in 2017.

Dezember 2016

Mit dem Spannungsprüfer PHE4 sicher auf der ganzen Linie

DEHN schützt. Damit stehen Sicherheit und Qualität immer an erster Stelle, insbesondere beim Umgang mit elektrotechnischen Anlagen und Systemen. Die neuen Spannungsprüfer der Baureihe PHE4 sind ein weiterer Beweis dafür. Sie sind im Innenraum und ebenso im Außenbereich einsetzbar und liefern zuverlässige Aussagen ob bei Regen, Schnee oder Sonne.

Oktober 2016

DEHNshield®ZP Basic für den Schutz Ihrer Werte

Bei der Errichtung von Wohn- oder Zweckbauten ist seit 1. Oktober 2016 entsprechend der neuen Normen DIN VDE 0100-443 und DIN VDE 0100-534 der Überspannungsschutz Pflicht. So sollen transiente Überspannungen infolge atmosphärischer Einflüsse, die über das Stromversorgungsnetz in das Gebäude übertragen werden, so nah wie nur möglich am Hausanschluss begrenzt und deren Energie abgeleitet werden. Zum Schutz der zunehmend Verbreitung findenden elektronischen Haushaltszähler (eHZ), ist die Errichtung der ersten Stufe des Überspannungsschutzes in Energieflussrichtung vor dem Zähler angeraten. Dies ist einfach und zeitsparend mit dem neuen Schutzgerät DEHNshield ZP Basic möglich. Ohne die Benutzung von Werkzeug ist er direkt auf das 40 mm-Sammelschienensystem im unteren Anschlussraum des Zählerplatzes aufrastbar. Schaffen Sie mit dem DEHNshield ZP Basic ein mehr an Sicherheit, Platz im Nachzählerbereich und damit Raum für künftige Anforderungen.

September 2016

Optimaler Schutz von Windenergieanlagen mit DFIG

Um der weltweit steigenden Nutzung der Windenergie Rechnung zu tragen, bietet der Blitzschutz- und Überspannungsschutzspezialist DEHN + SÖHNE Überspannungsschutzgeräte speziell für den Einsatz in Windenergieanlagen an, wie den neuen DEHNguard® DG SE H 1000 VA FM, um so das Ausfallrisiko infolge von Überspannungen zu minimieren. Neben hohen elektrischen Anforderungen an Überspannungsschutzgeräte können diese auch starken mechanischen Belastungen ausgesetzt sein. Daher ist er nicht nur ausgelegt für Spannungen bis 1000 V und Ableitströme bis zu 40 kA (8/20μs), sondern die Schutzmodule sind dazu noch vibrations- und schocksicher.

September 2016

DEHN schützt Windenergieanlagen

Ob On- oder Offshore: DEHN bietet umfassende Lösungen - von der Planung, über individuelle Blitzschutzkonzepte bis hin zu gezielten Maßnahmen und Produkten für den Schutz von Windenergieanlagen vor Ausfall durch Blitzströme und Überspannungen. Besuchen Sie DEHN, den Gesamtanbieter für Überspannungsschutz, Blitzschutz/Erdung und Arbeitsschutz vom 27. 09.2016 - 30.09.2016 auf der WindEnergy in Hamburg (Halle B5, Stand B5.324) und sehen Sie praxisorientierte, ganzheitliche Konzepte und Lösungen zum Schutz Ihrer Investition.

September 2016

39 neue Azubis starten in die berufliche Zukunft bei DEHN

Willkommen bei DEHN: Zahlreiche Informationen, viele neue Gesichter, Projektarbeiten zum Kennenlernen, erste Sicherheitsunterweisungen und ein Besuch im DEHN-Museum erwarteten die Auszubildenden an ihrem ersten Tag. Geschäftsführer, Ausbilder und Führungskräfte nahmen sich zum Ausbildungsauftakt am 1. September viel Zeit, um die 39 neuen Azubis des Jahres 2016 willkommen zu heißen.

August 2016

DEHNclip® – die einfache und werkzeuglose Verbindung

Schnell – Einfach – Blitzstromgeprüft – das ist DEHNcIip, eine neue Art von Verbindungen zwischen dem Fundamenterder und / oder dem Funktions-potentialausgleichsleiter. Mit der Armierungsklemme DEHNclip bietet DEHN + SÖHNE dem Fachhandwerk eine einfache und schnelle Möglichkeit, Verbindungen von Erdungsmaterialien mit Bewehrungskörpern innerhalb kürzester Zeit zu installieren.

Juli 2016

Besonders vertrauenswürdig und zuverlässig: DEHN + SÖHNE erhält das AEO-F Zertifikat

DEHN + SÖHNE GmbH + Co.KG. hat den Status zum zugelassenen Wirtschaftsbeteiligten AEO-F (Authorised Economic Operator Full) erhalten. Das international anerkannte Zertifikat weist den Hersteller von Komponenten aus den Bereichen Blitz-, Überspannungs- und Arbeitsschutz als besonders vertrauenswürdigen und zuverlässigen Partner innerhalb der internationalen Lieferkette aus.

Petra Raab

Petra Raab

Sprecherin Fachmedien

Telefon: +49 9181 906 1426 | +49 151 151 381 53

nach oben