Der Blitz / Leben mit Blitzen
Leben mit Blitzen.
Das Naturphänomen Blitz beschäftigte die Menschheit von Anbeginn. Faszination aber auch Angst gehen von ihm aus. So verbanden die Griechen mit dem Blitz ihren Göttervater Zeus, die Römer Jupiter und bei den Germanen sollte Donar seine Hand im Spiel gehabt haben. Über lange Zeit hielt sich dieser Aberglaube.
Erst der Erfinder und Staatsmann Benjamin Franklin bewies 1752 mit seinem Drachenexperiment, dass der Blitz eine elektrische Entladung ist.
Auch wenn wir heute das Phänomen erklären können, so flößt es doch vielen Menschen noch Angst ein. Nicht zu Unrecht, denn so aufregend und schön das Naturschauspiel auch ist, werden doch Jahr für Jahr Menschen und Tiere getötet und materielle Werte vernichtet.
Größtenteils ist dies jedoch auf Unwissenheit oder falsches Verhalten zurückzuführen.
Blitz- und Überspannungsschutz mit System!
Das modular aufgebaute DEHN + SÖHNE Überspannungsschutzsystem erlaubt die kostenoptimierte Umsetzung von Blitz- und Überspannungs-Schutzmaßnahmen in allen Arbeits- und Lebensbereichen.
Diese Informationen sind auch in der Broschüre "Leben mit Blitzen" enthalten, die Sie hier herunter laden können:
Download DS 661 PDF [650 KB]
Leben mit Blitzen
Hier sind ein paar Tipps für Sie, wie Sie den Gefahren eines Gewitters richtig begegnen sowie wissenwerte Informationen rund um das Thema Blitz:
Was ist der Blitz?
- Wie entsteht ein Blitz?
- Wie oft schlägt der Blitz ein?
- Woran erkennt man ein Gewitter?
Wie verhält man sich bei Gewitter?
- Was ist im Freien zu beachten?
- Was ist in Gebäuden wichtig zu wissen?
Wofür Blitzschutz?
- Äußerer Blitzschutz
- Innerer Blitzschutz
Erste Hilfe für Blitzopfer
- Woran erkennt man ein Blitzopfer?
- Welche schnellen Hilfemaßnahmen können Leben retten?
| Der Blitz |